结果:找到"血氧 指甲式血氧仪 苏州坤元 TS9514",相关内容683条
- 铝合金氧化:硬质氧化vs普通氧化
- 今天来跟大家聊聊硬质氧化和普通氧化的区别。一、通电过程硬质氧化和普通氧化并无差异,都是把铝合金作为阳极去通电,并在表面生成氧化膜的一个过程。1.阳极氧化的电极反应铝及铝合金阳极氧化液一般采用中等溶解能力的酸性溶液,如硫酸、草酸等,将铝及铝合金零件作为阳极,铅板为阴极,通以直流电,阴极上的反应为:二、氧化膜硬质膜与普通膜的结构相似,由阻挡层和多孔层组成,呈蜂窝状结构。其区别是硬质膜阻挡层厚度比普通膜阻挡层厚度约大10倍,硬质膜的孔壁厚、孔隙率低。其氧化物单元(膜胞)排列不整齐,相互干扰,出现一种特殊的棱柱状结构,导致膜层有较大的内应力,甚至出现裂纹。硬质膜与普通膜在物理性质上的差别。三、前后质...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 表面处理 铝合金 氧化 硬质氧化 普通氧化 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-24 10:25:00
- 双色阳极氧化怎么做?
- 一、什么是双色氧化即铝产品通过两次或多次阳极氧化和染色,赋予同一工件表面特定区域不同的颜色。二、双色氧化铝合金优势1、有较强的吸附能力铝及铝合金阳极氧化膜是一种多孔结构,具有很强的吸附能力,因此用各种颜料、润滑剂、树脂等填充孔洞可进一步提高铝制品的保护、绝缘、耐磨性和装饰性能。2、有很好的绝缘性能铝及铝合金的阳极氧化膜已成为代替金属导电性能的良好绝缘材料。3、具有较强的绝热性能和耐热性因为阳极氧化膜的热导率远低于纯铝,阳极氧化膜可以承受1500℃左右,而纯铝只能承受660℃。三、双色氧化的方法1、遮蔽法流程:先将整个金属壳体抛光成镜面,然后用曝光显影方法将感光油墨喷涂到Logo处形成遮蔽区域...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 表面处理 工艺 氧化 阳极氧化 双色阳极氧化 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-17 09:55:00
- 【知识科普】表面加工工艺——氧化
- 在机械加工表面处理工艺中,氧化工艺是一种通过控制温度、时间、气氛等条件,使工件表面的金属或合金与氧气发生化学反应,生成一层均匀、致密、附着力强的氧化膜的工艺。氧化膜的厚度、颜色、性能等可以根据不同的需求进行调节。本文主要介绍氧化工艺的优缺点以及加工中需要注意的事项。氧化工艺的优点:1、可以提高工件的耐腐蚀性、耐磨性、绝缘性、抗静电性等性能,延长工件的使用寿命。2、可以改善工件的外观质量,增加手板的美观度和装饰性,可以制作出不同的颜色和光泽。3、可以减少手板表面的摩擦系数,降低手板的热膨胀系数,提高手板的尺寸稳定性。4、可以节约材料和能源,降低成本和污染,是一种环保的表面处理工艺。氧化工艺的缺...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 氧化 阳极氧化 表面处理 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-15 17:46:00
- NV040D芯片血压计语音方案血糖仪语音ic
- 高血压等高发疾病的受害人群主要集中在50岁以上的高龄人群中,然而这部分人群在使用传统血压计时大部分都面临着看不到说明书、不会操作等问题,致使在使用中存在着诸多不便。但是在智能血压计中置入了九芯电子公司研发的功能强大的NV040D语音芯片,可以实现带语音播放功能,可以语音播报测量前提示及测量结果,这样即便老人使用也很方便,不用担心不会测量以及读数不方便。NV040D血压计语音芯片方案:NV040D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于输出音频语音。单片机按照控制信息从电子血压计接收数字血压数据,并对其进行数据处理,通过控制语音芯片而输出人性化语音至扬声器。NV0...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 血压计语音芯片 血压计语音ic方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-21 16:54:00
- NV040D语音芯片在氧疗仪上的应用
- 缺氧是指组织供氧不足或利用障碍,引起机体机能代谢甚至形态结构发生改变的一系列病理变化过程。如果机体长期处于缺氧状态,可能会加重呼吸系统疾病,如诱发哮喘、加重肺间质纤维化等,严重时可能会导致肺源性心脏病。除呼吸系统疾病外,可能会导致心血管系统疾病,如引起心律失常等,还可能会导致消化系统症状,如消化不良、腹胀、腹泻等。而氧疗仪是指各类缺氧的治疗仪器,除了消除引起缺氧的原因外,均可给予吸氧治疗。吸入高浓度的氧使血浆中溶解氧量增加能改善组织的供氧。而为了更方便患者使用氧疗仪,很多厂家都在设备中加入了语音提示功能,可以语音提示患者,语音引导患者如何正确使用设备,尤其对于很多老人、小孩来说使用语音氧疗仪...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 氧疗仪语音芯片 氧疗仪语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-15 15:46:00
- 二氧化碳传感器的分类及其原理
- 二氧化碳传感器的分类 在工业、农业等环境无线数据采集、传输、监测中,气体传感器是使用比较多的传感器设备,其中二氧化碳传感器是市场上最常用的。下面介绍二氧化碳传感器的分类。 1、热导池二氧化碳传感器 热导池二氧化碳传感器是一种利用二氧化碳气体的热导率进行出来的设备,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量,当然,这种设备不仅在测量二氧化碳气体浓度方面,在测量氢气以及某些稀有气体方面也可以使用,不过由于某些特定原因(如技术封锁等),这种设备在国内的煤矿中也不多见。 2、催化剂二氧化碳传感器 催化剂二氧化碳传感器是一种以催化剂作为基本元件的二氧化碳...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 二氧化碳传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-09 14:27:00
- 脉搏血氧检测系统(血氧仪)专用芯片介绍---TS9514系列
- TS951X系列在指夹式血氧仪上的应用说明TS951X系列芯片是坤元微电子为“指夹式血氧仪”定制的一款模拟前端专用芯片。TS951X系列的应用方案已成为“指夹式血氧仪”产品的主流应用方案之一。目前使用TS951X系列方案的指夹式血氧仪在FlukeIndex2血氧仪模拟器的弱灌注性能普遍能达到0.4%以下,最优的方案商已经达到0.1%。使用TS951X方案的“指夹式血氧仪”具有高性能、高集成度、低成本等优点。相比于传统方案TS951x的应用方案的集成度的提高可以减少元器件包括:用于切换红光及红外光的模拟开关、调整发光光强的模拟开关、I-V转换电路的放大器、滤波电路的放大器。此外TS951x的应...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 血氧 指甲式血氧仪 苏州坤元 TS9514 发帖人:苏州坤元微电子 发帖时间:2020-04-14 14:25:00
- 【好书下载】德州仪器白皮书-新一代可视门铃
- 借助最新的音频/视频处理器和无线通信技术,门铃正从拥有百年历史的电子音乐门铃转变为完全实现云连接的一线安全系统。这些变化给系统集成商和嵌入式设计人员带来了挑战,即如何将运动警报、视频分析、双向音频通信、降噪和云连接等功耗密集型处理功能整合到一个紧凑(有时是电池供电)、可靠且易于使用的封装中。家庭自动化和家庭安防技术已从小众奢侈品转变为大多数家庭用得起的一套可行解决方案。同时,用于工业自动化、办公室安防和安防系统的成像系统也历经发展,如今包括更先进和联网的监控功能。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。【德州仪器白皮书】启用新一代可视门铃.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 德州仪器 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-25 16:52:00
- 采用smt后,没有焊接的bga焊点会氧化而不好补焊吗?有没有尝试过的。
- 如题。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 氧化 发帖人:一只老鹰 发帖时间:2019-06-14 13:12:00
- 非接触式血糖仪
- 中国是世界上糖尿病最多的国家,平均15个人就有一个是糖尿病,糖尿病的血糖检测目前是穿刺检测,疼还不能实时检测,如果设计一款手表一样的非接触式血糖仪,我们就可以实时检测血糖高低,为1个多亿的糖尿病带来福音!各位大侠可以设计下方案看怎么样!
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 非接触 血糖仪 发帖人:PLNNK 发帖时间:2017-12-14 18:00:00
返回